DOCA0270ES-01

Especificaciones de módulos de E/S analógicas

Especificaciones de entrada/salida

Canal

Entradas

Salida

Valor nominal de la fuente de alimentación

24 VCC

Resolución, máxima

16 bits, o 15 bits + señal

12 bits (4096 puntos)

Longitud de cable, máxima

Cable apantallado de 30 m (98 pies)

Tipo de señal: Entradas

Canal

Entradas

Tipo de señal

Tensión

Corriente

Termopar

RTD 3 cables

Rango

0–10 VCC
−10 a +10 VCC

0–20 mA
4–20 mA

Tipo K, J, R, S, B, E, T, N, C

PT100, PT1000, NI100, NI1000

Tipo de señal: Salida

Canal

Salida

Tipo de señal

Tensión

Corriente

Rango

0–10 VCC
−10 a +10 VCC

0–20 mA
4–20 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?