Ejemplos de reducción de capacidad
Ejemplo 1: se requiere reducción de capacidad
|
Carga nominal |
8 A |
|
Factor de reducción de capacidad: La temperatura en el interior del alojamiento es de 60 °C (140 °F) |
1,20 |
|
Carga nominal máxima del arrancador TPRST009 |
9 A |
8 A * 1,20 = 9,60 A
Puesto que 9,60 A es un valor superior a la carga nominal máxima de 9 A, se necesita reducir la capacidad. Actualización de la referencia TPRST009 a la referencia TPRST025 con una carga nominal máxima de 25 A.
Ejemplo 2: no se requiere reducción de capacidad
|
Carga nominal |
6 A |
|
Factor de reducción de capacidad: La temperatura en el interior del alojamiento es de 60 °C (140 °F) + Montaje vertical |
1,2 + (1,2 x 20 %) = 1,44 |
|
Carga nominal máxima de la referencia TPRST009 |
9 A |
6 A * 1,44 = 8,64 A
Puesto que 8,64 A es un valor inferior a la carga nominal máxima de 9 A, no se necesita reducir la capacidad. La referencia TPRST009 es adecuada en este caso.