Regras de desclassificação
as partidas convencionais, as partidas SIL* e os módulos de interface de potência do TeSys island são projetados para operação sem desclassificação sob as seguintes condições:
-
Orientação de montagem horizontal
-
Temperatura ambiente de até 50 °C (122 °F)
Para montagem vertical ou temperaturas ambientes superiores a 50 °C (122 °F), aplicam-se os valores de desclassificação da tabela a seguir, de acordo com os requisitos de carga nominal. Se ambas as condições de desclassificação se aplicarem, ambos os fatores de desclassificação deverão ser aplicados. A desclassificação é calculada pelas ferramentas digitais.
Regras de desclassificação para posição de montagem e temperatura ambiente operacional
Condição de desclassificação | Fator de desclassificação |
---|---|
Posição da montagem |
20% de desclassificação exigida na posição de montagem vertical |
Temperatura ambiente operacional |
2% de desclassificação por °C de temperatura acima de 50 °C (122 °F), com um máximo de 60 °C (140 °F) |
As condições de desclassificação se aplicam a todas as partidas convencionais, partidas SIL e módulos de interface de potência. As condições de desclassificação não afetam dispositivos de proteção contra curtos-circuitos.