Linee guida per il derating
Gli starter standard, SIL *e i moduli di interfaccia di potenza di TeSys island sono progettati per il funzionamento senza derating nelle condizioni seguenti:
-
posizione di installazione orizzontale
-
temperatura ambiente fino a 50 °C
Per l'installazione verticale o in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C, applicare i valori di derating nella tabella seguente ai requisiti del valore nominale del carico. Se si applicano entrambe le condizioni di derating, è necessario applicare entrambi i fattori di derating. Il derating si calcola con strumenti digitali.
Linee guida per il derating per la posizione di installazione e la temperatura ambiente di esercizio
Condizione di derating | Fattore di derating |
---|---|
Posizione d'installazione |
Derating del 20% necessario nella posizione di installazione verticale |
Temperatura ambiente di esercizio |
Derating del 2% per °C di aumento della temperatura oltre i 50 °C, con un massimo di 60 °C |
Le condizioni di derating si applicano a tutti gli starter standard, gli starter SIL e l'interfaccia di potenza. Le condizioni di derating non interessano i dispositivi di protezione da cortocircuito.