DOCA0270IT-01

Monitoraggio energia

Le funzioni Monitoraggio energia forniscono diverse misurazioni di tensione, potenza ed energia, a livello di TeSys avatar e di intero TeSys island .

Queste funzioni possono essere attivate mediante l'impostazione di monitoraggio energia carico degli avatars e richiedono l'installazione di un modulo interfaccia di tensione nell'isola.

L'energia viene misurata con una precisione del 10% per i carichi in condizioni nominali (50–125% FLA, fattore di potenza 0,7, 47–63 Hz).

NOTA: l'energia attiva viene misurata solo quando Sequenza fase di corrente è configurato come ABC .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?