DOCA0270ES-01

Supervisión de energía

La función Supervisión de energía proporciona varias mediciones de tensión, potencia y energía tanto en el nivel de los TeSys avatar como de la TeSys island en su conjunto.

Dichas funciones pueden activarse a través del ajuste Supervisión de la energía de carga de los avatars y requieren que se instale un módulo de interfaz de tensión en la isla.

En el caso de las cargas que funcionan en condiciones nominales (50–125 % del FLA, factor de potencia 0,7, 47–63 Hz), la energía se mide con una precisión del 10 %.

NOTA: La energía activa se mide solo cuando Secuencia de fase actual se configura como ABC .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?