DOCA0272IT-00

Creazione di istanze dei blocchi di funzione per gli avatar

La libreria di TeSys island per Siemens TIA Portal offre diversi blocchi di funzione proxy e tipi di dati definiti dall'utente (UDT) per il controllo degli avatar con la CPU Siemens e per la visualizzazione delle informazioni di stato. Importare i blocchi di funzione nel progetto dalla libreria di TeSys island. Una volta inseriti i blocchi di funzione nel programma PLC, creare i parametri dei blocchi di funzione per accedere ai dati di TeSys™ island.

Un blocco di funzione dedicato controlla ciascun tipo di avatar dall'interno del progetto PLC. Inoltre, sono presenti blocchi di funzione che accedono a informazioni aggiuntive (dati su energia e diagnostica) con un'interfaccia comune per tutti gli avatar. Il terzo gruppo di blocchi di funzione consente di accedere alle funzioni dell'avatar di sistema.

Per informazioni dettagliate sui parametri dei blocchi funzione della libreria e sull'utilizzo degli stessi, vedere la sezione Libreria blocco di funzione.

NOTA: A partire dalla versione 2.2.0, la libreria blocchi di funzione include anche copie master di un blocco di dati globale che definisce costanti comuni utilizzate dai blocchi di funzione (ad esempio, codici comuni di errori e stato). Per fare in modo che i blocchi di funzione possano operare, copiare questo blocco di dati nel progetto. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Libreria blocco di funzione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.