DOCA0272DE-00

Datentypen

Im Allgemeinen verwendet die TeSys™ island-Funktionsblock-Bibliothek für das TIA Portal an den Funktionsblock-Schnittstellen die einfachen Standard-Datentypen (gemäß der Norm IEC 61131-3), die vom Siemens TIA Portal zur Verfügung gestellt werden. Es wurden die einzelnen Datentypen ausgewählt, die der Darstellung und der Bitgröße der Daten auf dem TeSys™ island am besten entsprechen. Zeitstempel werden durch den komplexen Datentyp „DTL“ des Siemens TIA Portal dargestellt.

Zur Parametrisierung des Datenaustausches werden gegebenenfalls die beiden speziellen Datentypen „Variant“ (zyklische Eingabedaten) und „HW_IO“ (azyklische Daten) als Funktionsblockeingaben verwendet (siehe auch Datenzugriff).

Zusätzliche Informationen über Gebrauch, Datenbereiche, Bitgrößen und Umwandlungsfunktionen der Siemens TIA Portal-Datentypen finden Sie im Siemens TIA Portal-Informationssystem.

Für einige Verwendungszwecke nutzen die Funktionsblöcke im Siemens TIA Portal benutzerdefinierte Datentypen (UDTs). Siehe UDTs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?