DOCA0272ES-00

Tipos de datos

En general, la biblioteca de bloques funcionales de TeSys™ island para el TIA Portal en las interfaces de bloques funcionales utiliza tipos de datos simples estándar (según lo establecido en IEC 61131-3) suministrados por el Siemens TIA Portal. Los tipos de datos individuales se han escogido para adaptarse a la representación y el tamaño de bits de los datos de TeSys™ island. Las marcas de tiempo se representan utilizando el tipo de datos complejo "DTL" del Siemens TIA Portal.

Para la parametrización del intercambio de datos, los dos tipos de datos especiales "Variant" (datos de entrada cíclicos) y "HW_IO" (datos acíclicos) se utilizan como entradas de bloques funcionales según corresponda (véase también Acceso a datos).

Para obtener más información sobre el uso, los rangos de datos, los tamaños de bits y las funciones de conversión para los tipos de datos del Siemens TIA Portal, consulte el Sistema de información del Siemens TIA Portal.

Para algunos fines, los bloques funcionales emplean tipos definidos por el usuario (UDT) en el Siemens TIA Portal. Consulte la sección UDTs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?