DOCA0272KO-00

I/O가 있는 전원 인터페이스 (제어)

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

아바타 제어 기능 블록.

데이터 액세스 유형

순환(읽기/쓰기) 및 비순환(읽기).

사용 목적

아바타 "전원 인터페이스 - I/O" 로드

기능

I/O 기능 블록이 있는 전원 인터페이스는 전류를 모니터링하고 솔리드 스테이트 릴레이, 소프트 스타터 또는 가변 속도 드라이브와 같은 외부 전원 장치를 제어하는 데 사용됩니다.

다음 섹션에서는 이 아바타에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.