DOCA0272IT-00

Modulo interfaccia SIL, gestione asset

NOTA: livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.

Profilo blocco di funzione

Tipo blocco di funzione

Blocco funzione dispositivo.

Tipo di accesso ai dati

Aciclico (lettura).

Uso previsto

Dispositivi modulo interfaccia SIL

Funzionalità

Il blocco di funzione Modulo interfaccia SIL, Gestione asset restituisce lo stato dei dati di gestione asset aciclici del dispositivo specificato.

Le sezioni seguenti contengono informazioni dettagliate sull'interfaccia e l'uso dei parametri dei blocchi di funzione PROFINET IO e PROFIBUS DP per questo dispositivo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.