DOCA0272ES-00

Módulo de interfaz SIL, gestión de activos

NOTA: Nivel de integridad de la seguridad según la norma IEC 61508.

Perfil de bloque funcional

Tipo de bloque funcional

Bloque funcional de dispositivo.

Tipo de acceso a datos

Acíclico (lectura).

Uso previsto

Dispositivos del Módulo de interfaz de SIL.

Funcionalidad

El bloque funcional Módulo de interfaz SIL, gestión de activos devuelve el estado de los datos acíclicos de gestión de activos del dispositivo especificado.

Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?