DOCA0272IT-00

UDT_ProductData

L'UDT ProductData è utilizzato per fornire i dati di prodotto di un avatar come una variabile coerente. Le interfacce della gestione asset sistema PROFINET IO e PROFIBUS DP i blocchi di funzione avatar Gestione asset sistema utilizzano questo UDT come parametro.

Elementi

Elemento

Tipo di dati

Descrizione

VendorName

STRING[20]

Nome fornitore

ProductCode

STRING[32]

Codice prodotto specifico del fornitore.

MajorMinorRev

STRING[7]

Numero revisione del firmware dell'applicazione nel formato xxx.yyy.

VendorURL

STRING[64]

URL fornitore

ProductName

STRING[32]

Nome prodotto

ModelName

STRING[20]

Nome modello

SerialNumber

STRING[20]

Numero di serie del modulo

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.