DOCA0272ES-00

UDT_ProductData

El UDT ProductData se utiliza para proporcionar los datos de producto de un Avatar como una variable coherente. Las interfaces de los bloques funcionales de los Avatares de gestión de activos del sistema y gestión de activos del dispositivo PROFINET IO y PROFIBUS DP utilizan este UDT como parámetro.

Elementos

Elemento

Tipo datos

Descripción

VendorName

CADENA[20]

Nombre del proveedor.

ProductCode

CADENA[32]

Código de producto específico del proveedor.

MajorMinorRev

CADENA[7]

Número de revisión del firmware de la aplicación en el formato xxx.yyy.

VendorURL

CADENA[64]

URL del proveedor.

ProductName

CADENA[32]

Nombre del producto.

ModelName

CADENA[20]

Nombre del modelo.

SerialNumber

CADENA[20]

Número de serie del módulo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.