SIL 인터페이스 모듈
경고 |
|---|
|
의도하지 않은 장비
작동
기능 안전에 대한
상세 지침은 TeSys™ 아일랜드 기능
안전 가이드, 8536IB1904를
참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
SIL* 인터페이스 모듈(SIM)은 하나 이상의 SIL 스타터와 연결되어 EN/IEC 60204-1에 따라 중지 기능을 설계할 수 있게 합니다.
-
중지 카테고리 0: 즉시 사용 가능한 기계 전력 연결 해제
-
중지 카테고리 1: 중지 프로세스가 완전히 끝날 때까지(동작 없음) 기계 액추에이터에 전력이 계속 공급됩니다.
참조 번호는 TPRSM001입니다.
다음은 SIM의 주요 기능입니다.
-
외부 인터록 장치와 인터페이스
-
SIL 스타터 SIL 그룹의 중지 기능을 지시합니다.
TeSys island 에서 SIL 스타터의 여러 SIL 그룹을 설정할 수 있습니다. 각 SIL 그룹은 오른쪽의 SIM으로 구분되며, 세로로 장착하면 상단이 구분됩니다.
SIM이 업스트림으로 연결되었습니다.
-
24Vdc 소스에 연결
-
인터록으로 연결(예: Preventa™ XPS-AC 모듈)
SIM은 운영 데이터를 전송하는 버스 커플러와 통신합니다.
중지 기능은 디지털 통신이나 버스 커플러 개입 없이 전기 기계적 수단을 통해 구현할 수 있습니다.
경고