Módulo de interfaz SIL
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Para obtener instrucciones completas en relación
con la seguridad funcional, consulte la Guía de seguridad funcional de TeSys™
island, 8536IB1904.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Un módulo de interfaz SIL (SIM)* asociado con uno o varios arrancadores SIL permite diseñar funciones de parada según la norma EN/IEC 60204-1:
-
Categoría de parada 0: desconexión inmediata de la alimentación eléctrica de la máquina
-
Categoría de parada 1: se mantiene la alimentación eléctrica en los actuadores de la máquina hasta que el proceso de parada finaliza por completo (ausencia de movimiento)
La referencia es TPRSM001.
Las principales funciones del módulo de interfaz SIL son las siguientes:
-
Comunicarse con un dispositivo de enclavamiento externo
-
Controlar la función de parada de su grupo SIL de arrancadores SIL
La TeSys island permite configurar varios grupos SIL de arrancadores SIL. Cada grupo SIL está delimitado por un módulo de interfaz SIL en el lado derecho (o en el lado superior, en caso de haberse montado verticalmente).
El módulo de interfaz SIL se conecta aguas arriba:
-
Con la fuente de 24 VCC
-
Con un enclavamiento (por ejemplo, un módulo Preventa™ XPS-AC)
El SIM se comunica con el acoplador de bus mediante el envío de datos de funcionamiento.
La función de parada se obtiene por medios electromecánicos sin ninguna comunicación digital ni implicación del acoplador de bus.
ADVERTENCIA