Module d’interface SIL
![]() |
---|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Pour des instructions complètes sur la sécurité
fonctionnelle, reportez-vous au Guide de sécurité fonctionnelle de TeSys™
island, 8536IB1904.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Associé à un ou plusieurs démarreurs SIL, un module d’interface SIL* ou module SIM, permet de concevoir des fonctions d’arrêt selon la norme EN/CEI 60204-1 :
-
Catégorie d’arrêt 0 coupure immédiate de l’alimentation de la machine.
-
Catégorie d’arrêt 1 l’alimentation électrique des actionneurs de la machine est maintenue jusqu’à la fin complète du processus d’arrêt (absence de mouvement).
Le numéro de référence est TPRSM001.
Voici les principales fonctions du module SIM :
-
Interface avec un dispositif de verrouillage externe
-
Commande la fonction d’arrêt de son groupe SIL de démarreurs SIL
Vous pouvez mettre en place plusieurs groupes SIL de démarreurs SIL sur le TeSys island . Chaque groupe SIL est délimité par un module SIM du côté droit (ou du côté supérieur si monté verticalement).
Le module SIM est connecté en amont :
-
à la source 24 VCC ;
-
à un système de verrouillage (par exemple, un module Preventa™ XPS-AC).
Le module SIM communique avec le coupleur de bus et envoie les données de fonctionnement.
La fonction d’arrêt est obtenue par des moyens électromécaniques, sans aucune communication numérique ni intervention du coupleur de bus.