SIL-Schnittstellenmodul
WARNUNG |
|---|
|
NICHT VORGESEHENER GERÄTEBETRIEB
Vollständige Anweisungen zur funktionalen Sicherheit
finden Sie im TeSys™ island Funktionssicherheitshandbuch
(8536IB1904).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
Ein SIL*-Schnittstellenmodul (SIM), das einem oder mehreren SIL-Startern zugeordnet ist, ermöglicht die Entwicklung von Stoppfunktionen gemäß EN/IEC 60204-1:
-
Stoppkategorie 0: Sofortige Abschaltung der Maschine
-
Stoppkategorie 1: Die elektrische Leistungszufuhr zu den Maschinenstellgliedern wird aufrechterhalten, bis der Stoppvorgang vollständig beendet ist (keine Bewegung)
Die Referenznummer lautet TPRSM001.
Die Hauptfunktionen des SIM sind:
-
Schnittstelle mit einem externen Sperrgerät
-
Befiehlt die Stoppfunktion seiner SIL-Gruppe mit SIL-Startern
Im TeSys island können mehrere SIL-Gruppen mit SIL-Startern eingerichtet werden. Jede SIL-Gruppe ist durch ein SIM auf der rechten Seite (oder der Oberseite bei vertikaler Montage) getrennt.
Das SIM ist vorgeschaltet verbunden:
-
Mit der 24-VDC-Quelle
-
Mit einer Sperre (zum Beispiel ein Preventa™-XPS-AC-Modul)
Das SIM kommuniziert mit dem Buskoppler und sendet Betriebsdaten.
Die Stoppfunktion wird durch elektromechanische Mittel ohne digitale Kommunikation oder Buskoppler-Beteiligung erreicht.
WARNUNG