SIL Arayüzü Modülü
UYARI |
|---|
|
EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI
İşlevsel güvenlikle ilgili tüm talimatlar
için TeSys™ island İşlevsel Güvenlik
Kılavuzu, 8536IB1904’e bakın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
Bir ya da birden fazla SIL starter ile ilişkili SIL* arayüzü modülü (SIL), EN/IEC 60204-1’e göre Durdurma işlevlerinin tasarlanmasına olanak sağlar:
-
Durdurma Kategorisi 0: makine gücünün anında kesilmesi
-
Durdurma Kategorisi 1: durdurma süreci tamamen sonlanana (hareket durana) kadar makineye güç vermeye devam eder
Referans numarası TPRSM001’dir.
SIM’in ana işlevleri aşağıda verilmiştir:
-
Harici bir kilitleme cihazı ile arayüz oluşturma
-
SIL starterlerden oluşan SIL grubu için durdurma işlevini kumanda etme
TeSys island üzerinde SIL starterlerden oluşan çok sayıda SIL grubu kurulabilir. Her SIL grubu, sağ taraftaki (ya da dikey takılı olduğunda üst taraftaki) bir SIM ile sınırlandırılır.
SIM, aşağıdakilere, yukarı akış şeklinde takılır:
-
24 Vdc güç kaynağına
-
Bir kilide (örneğin bir Preventa™ XPS-AC modülü)
SIM, çalışma verilerini göndererek haberleşme modülü ile iletişim kurar.
Durdurma işlevi, herhangi bir dijital iletişim ya da haberleşme modülü müdahalesi olmadan elektromekanik olarak sağlanır.
UYARI