DOCA0270PTBR-01

Módulo de interface SIL

ATENÇÃO
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Para obter instruções completas sobre a segurança funcional, consulte o Guia de Segurança Funcional do TeSys™ island, 8536IB1904
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

Um módulo de interface SIL* (SIM), associado a uma ou mais partidas SIL, permite o projeto de funções de Parada de acordo com a EN/IEC 60204-1:

  • Categoria de parada 0: desconexão imediata da energia da máquina

  • Categoria de parada 1: a energia elétrica é mantida nos mecanismos da máquina até que o processo de parada termine completamente (ausência de movimento)

A referência é TPRSM001.

Estas são as principais funções do SIM:

  • Fazer a interface com um dispositivo externo de intertravamento

  • Comandar a função Parada de seu grupo SIL de partidas SIL

Vários grupos SIL de partidas SIL podem ser configurados na TeSys island . Cada grupo SIL é delimitado por um SIM no lado direito (ou no lado superior, na montagem vertical).

O SIM é conectado a montante:

  • Da fonte de 24 VCC

  • De um intertravamento (por exemplo, um módulo Preventa™ XPS-AC)

O SIM se comunica com a interface de rede, enviando dados operacionais.

A função Parada é atingida por meios eletromecânicos e sem qualquer comunicação digital ou envolvimento da interface de rede.

Recursos do módulo de interface SIL

Cabo plano (para conexão com o módulo à esquerda)

Código QR

Indicadores de status com LED

Etiqueta para identificação

Conector com terminais mola

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.