SIL 接口模块
警告 |
|---|
|
意外的设备运行
有关功能性安全的完整说明,请参阅《TeSys™ island 功能性安全指南》,8536IB1904。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
SIL* 接口模块 (SIM) 与一个或多个 SIL 起动器相关联,运行设计符合 EN/IEC 60204-1 标准的停止功能:
-
停止类别 0:立即断开机器电源
-
停止类别 1:机器执行器上保持电源,直到停止过程完全结束(没有运动)
参考号是 TPRSM001。
以下是 SIM 的主要功能:
-
连接外部联锁装置的接口
-
发出其 SIL 起动器的 SIL 安全起动器组的停止功能命令
TeSys island 上可以安装多个 SIL 起动器的 SIL 安全起动器组。每个 SIL 安全起动器组由右侧的 SIM(竖直安装时为顶侧)界定。
SIM 上游连接:
-
到 24 Vdc 电源
-
到联锁装置(例如,Preventa™ XPS-AC 模块)
SIM 与总线耦合器通讯,发送运行数据。
停止功能通过机电装置实现,无需任何数字通讯或总线耦合器。
警告