DOCA0128FR-02

PTC

Coefficient de température positif. Caractéristique d’une thermistance (résistance à sensibilité thermique) dont la résistance s’accroît avec l’augmentation de la température, et diminue avec la réduction de la température.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?