DOCA0128FR-02

Schémas de câblage en mode Dahlander 2 vitesses

Schéma d’application avec contrôle Bornier 3 fils (par impulsion)

Le schéma d’application suivant présente un câblage de contrôle Bornier à 3 fils (par impulsion) :

LS Vitesse 1

HS Vitesse 2

1 Dans une application Dahlander, vous devez faire passer deux jeux de câbles à travers les ouvertures du transformateur de courant (TC). Vous pouvez également placer le contrôleur en amont des contacteurs. Dans ce cas et si le moteur Dahlander est utilisé en mode couple variable, tous les câbles en aval doivent être de même taille.

2 Les contacts de verrouillage NC KM1 et KM2 ne sont pas obligatoires, car le contrôleur verrouille électroniquement les sorties O.1 et O.2.

Schéma d’application avec contrôle Bornier 2 fils (maintenus)

Le schéma d’application suivant présente un câblage de contrôle Bornier à 2 fils (maintenus) :

LS Vitesse 1

O Arrêt

HS Vitesse 2

Schéma d’application avec contrôle Bornier à 3 fils (par impulsion) fonctionnant en mode de contrôle Réseau

Le schéma d’application suivant présente un câblage de contrôle Bornier à 3 fils (par impulsion) fonctionnant en mode de contrôle Réseau :

L Contrôle Bornier

O Arrêt

N Contrôle Réseau

LS Vitesse 1

HS Vitesse 2

Schéma d’application avec contrôle Bornier à 2 fils (maintenus) fonctionnant en mode de contrôle Réseau

Le schéma d’application suivant présente un câblage de contrôle Bornier à 2 fils (maintenus) fonctionnant en mode de contrôle Réseau :

L Contrôle Bornier

O Arrêt

N Contrôle Réseau

LS Vitesse 1

HS Vitesse 2

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.