DOCA0128FR-02

Paramètres configurables

Présentation

Les paramètres configurables du contrôleur LTMR et du module d'extension LTME sont décrits ci-dessous. La séquence de configuration des paramètres dépend de l’outil de configuration utilisé, soit une unité HMI, soit le logiciel SoMove avec TeSys T DTM.

Les paramètres sont regroupés en fonction de l’onglet Liste de paramètres de TeSys T DTM. Pour vous aider à trouver la liaison avec les tables de variables dans le chapitre Utilisation, chaque paramètre possède un numéro de registre correspondant.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT IMPREVUS
Lorsque vous modifiez des paramètres du contrôleur LTMR :
  • Soyez particulièrement prudent si vous modifiez les paramètres alors que le moteur tourne.
  • Désactivez le contrôle réseau du contrôleur LTMR afin d’éviter une configuration et un fonctionnement imprévus des paramètres.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?