Schémas de câblage au format NEMA
Présentation
Cette section contient les schémas de câblage correspondant aux cinq modes de fonctionnement préconfigurés :
|
Surcharge |
Surveillance de la charge du moteur lorsque le contrôle (marche/arrêt) de celle-ci est assuré par un mécanisme autre que le contrôleur. |
|
Indépendant |
Applications de démarrage direct comprenant un moteur à 1 sens de marche, fonctionnant à la tension maximale (pleine tension) |
|
Inverse |
Applications de démarrage direct comprenant un moteur à 2 sens de marche, fonctionnant à la tension maximale (pleine tension) |
|
Deux étapes |
Applications de démarrage de moteur à tension réduite, notamment :
|
|
Deux vitesses |
Les applications à 2 vitesses pour les types de moteurs suivants :
|
Chaque application est décrite individuellement, avec :
|
Un schéma d’ensemble de l’application (incluant l’alimentation et le contrôle) |
Contrôle Bornier à 3 fils (par impulsion) |
|
Trois schémas partiels (variantes de câblage d’entrée logique de contrôle) |
Contrôle Bornier à 2 fils (maintenus) |
|
Contrôle Bornier à 3 fils (par impulsion) fonctionnant en mode de contrôle Réseau |
|
|
Contrôle Bornier à 2 fils (maintenus) fonctionnant en mode de contrôle Réseau |