DOCA0128FR-02

Assemblage

Vue d’ensemble

Cette section décrit la façon d’assembler le contrôleur LTMR et le module d’extension LTME dans un tableau de distribution.

Raccordement du contrôleur LTMR et du module d’extension LTME

Il est conseillé de monter le contrôleur LTMR et son module d’extension LTME côte à côte, le module d’extension LTME à gauche du contrôleur LTMR et de les relier grâce au cavalier de raccordement LTMCC004 (1).

S’il est impossible de monter le contrôleur LTMR et son module d’extension LTME côte à côté :

  • Utilisez uniquement des câbles blindés LTM9CEXP03 (2) ou des câbles LTM9CEXP10 (3) pour les connecter.

  • Mettez à la terre le câble blindé.

  • Séparez les câbles de connexion LTM9CEXP•• de tous les autres câbles d’alimentation ou de commande pour éviter les perturbations électromagnétiques.

Exemple de montage dans un tiroir amovible de tableau de distribution

A1, A2 Alimentation du contrôleur LTMR

B1, B2 Alimentation dédiée aux sorties logiques

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?