DOCA0128FR-02

Schémas de câblage de résistance primaire en mode 2 étapes

Schéma d’application avec contrôle Bornier 3 fils (par impulsion)

Le schéma d’application suivant présente un câblage de contrôle Bornier à 3 fils (par impulsion) :

Schéma d’application avec contrôle Bornier 2 fils (maintenus)

Le schéma d’application suivant présente un câblage de contrôle Bornier à 2 fils (maintenus) :

Schéma d’application avec contrôle Bornier à 3 fils (par impulsion) fonctionnant en mode de contrôle Réseau

Le schéma d’application suivant présente un câblage de contrôle Bornier à 3 fils (par impulsion) fonctionnant en mode de contrôle Réseau :

H Manuel (contrôle Bornier)

O Arrêt

A Automatique (contrôle Réseau)

Schéma d’application avec contrôle Bornier à 2 fils (maintenus) fonctionnant en mode de contrôle Réseau

Le schéma d’application suivant présente un câblage de contrôle Bornier à 2 fils (maintenus) fonctionnant en mode de contrôle Réseau :

H Manuel (contrôle Bornier)

O Arrêt

A Automatique (contrôle Réseau)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?