Alarmes et déclenchements de communication
Présentation
Les déclenchements et les alarmes de communication sont gérés de manière standard, comme tous les autres types de déclenchement et d’alarmes.
La présence d’un déclenchement est signalée par plusieurs indicateurs :
-
État des voyants :
-
Sur les contrôleurs Ethernet LTMR : 3 voyants sont dédiés à la communication, 1 voyant STS et 2 voyants LK/ACT, un pour chaque connecteur de port réseau.
-
Sur les contrôleurs Modbus LTMR : 1 voyant dédié à la communication, PLC Comm.
-
Sur les contrôleurs LMTR PROFIBUS DP : 1 voyant dédié à la communication, BF.
-
Sur les contrôleurs LTMR CANopen : 1 voyant dédié à la communication, Status.
-
Sur les contrôleurs LTMR DeviceNet : 1 voyant dédié à la communication du MNS.
-
-
Etat des relais de sortie
-
Alarme
-
Message(s) affiché(s) sur l’écran de l’HMI
-
Présence d’un code d’exception (un compte-rendu de l’automate, par exemple).
Perte de communication avec l’automate
Une perte de communication est gérée de la même manière que les autres déclenchements.
Le contrôleur LTMR surveille la communication avec l’automate. A l’aide d’un temps d’inactivité du réseau réglable (temporisation), la fonction de chien de garde du contrôleur LTMR peut signaler une perte de réseau (chien de garde du firmware).
En cas de perte de réseau, le contrôleur LTMR peut-être configuré afin d’exécuter certaines actions. Celles-ci dépendent du mode de contrôle sous lequel le contrôleur LTMR fonctionnait avant la perte de réseau.
Si la communication automate-contrôleur LTMR est perdue alors que le contrôleur LTMR est en mode de contrôle Réseau, le contrôleur LTMR passe en état de repli. Si la communication automate-contrôleur LTMR est perdue alors que le contrôleur LTMR est en mode de contrôle Local, puis passe en mode de contrôle Réseau, le contrôleur LTMR passe en état de repli.
Si la communication automate-contrôleur LTMR est restaurée alors que le mode de contrôle est défini sur Réseau, le contrôleur LTMR quitte l’état de repli. Si le mode de contrôle passe en Local, le contrôleur LTMR quitte l’état de repli, quel que soit l’état des communications automate-contrôleur.
Le tableau ci-dessous définit les actions possibles que le contrôleur LTMR peut exécuter pendant une perte de communication et que l’utilisateur peut sélectionner lors de la configuration du contrôleur LTMR.
Actions lors d’une perte de communication en mode Réseau :
|
Mode de contrôle de sortie du contrôleur LTMR avant la perte de réseau |
Actions possibles du contrôleur LTMR après perte de réseau automate-contrôleur LTMR |
|---|---|
|
Bornier et contrôle HMI |
Possibilités de contrôle des déclenchements et des alarmes :
|
|
Contrôle Réseau |
Possibilités de contrôle des déclenchements et des alarmes :
|
Perte de communication avec l’HMI
Le contrôleur LTMR surveille la communication avec tous les ports HMI recommandés. A l’aide d’un temps d’inactivité du réseau fixe (temporisation), la fonction de chien de garde du contrôleur LTMR peut indiquer une perte de réseau. En cas de perte de communication, le contrôleur LTMR peut-être configuré afin d’exécuter certaines actions. Celles-ci dépendent du mode de contrôle sous lequel le contrôleur LTMR fonctionnait avant la perte de communication.
Si la communication HMI-contrôleur est perdue alors que le contrôleur LTMR est en mode de contrôle HMI, le contrôleur LTMR passe en état de repli. Si la communication HMI-contrôleur LTMR est perdue alors que le contrôleur LTMR n’est pas en mode de contrôle HMI, puis passe en mode de contrôle HMI, le contrôleur LTMR passe en état de repli.
Si la communication HMI-contrôleur est restaurée alors que le mode de contrôle est défini sur HMI, le contrôleur LTMR quitte l’état de repli. Si le mode de contrôle passe en mode Bornier ou Réseau, le contrôleur LTMR quitte l’état de repli, quel que soit l’état des communications HMI-contrôleur.
Le tableau ci-dessous définit les actions possibles que le contrôleur LTMR peut exécuter lors d’une perte de communication. Sélectionnez l’une de ces actions lors de la configuration du contrôleur LTMR.
|
Mode de contrôle de sortie du contrôleur LTMR avant la perte HMI |
Actions possibles du contrôleur LTMR après perte HMI-contrôleur LTMR |
|---|---|
|
Bornier et contrôle réseau |
Possibilités de contrôle des déclenchements et des alarmes :
|
|
Contrôle HMI |
Possibilités de contrôle des déclenchements et des alarmes :
|