Présentation
Présentation
La mise en service doit être réalisée après l’installation physique du contrôleur LTMR, du module d’extension LTME et d’autres équipements.
Etapes du processus de mise en service :
-
Initialisation des équipements installés et
-
Configuration des paramètres du contrôleur LTMR requis pour le fonctionnement du contrôleur LTMR, du module d’extension LTME et des autres équipements du système.
La personne réalisant la mise en service doit bien connaître les équipements matériels du système, ainsi que leur mode d’installation et leur utilisation dans le cadre de l’application souhaitée.
Exemples d’équipements :
-
Moteur
-
Transformateurs de tension
-
Transformateurs de courant de charge externe
-
Transformateurs de courant de fuite à la terre
-
Réseau de communication
Les spécifications de ces produits fournissent les informations de paramétrage requises. Il est nécessaire de comprendre comment sera utilisé le contrôleur LTMR afin de configurer les fonctions de protection, de surveillance et de contrôle nécessaires pour l’application.
Pour plus d’informations sur la configuration des paramètres de protection et de contrôle, consultez le document TeSys T LTMR - Contrôleur de gestion de moteur - Guide utilisateur.
Pour plus d’informations sur la configuration du réseau de communication, consultez
-
TeSys T LTMR Ethernet - Guide de communication
-
TeSys T LTMR Modbus - Guide de communication
-
TeSys T LTMR PROFIBUS DP - Guide de communication
-
TeSys T LTMR CANopen - Guide de communication
-
TeSys T LTMR - Guide de communication DeviceNet
Initialisation
Le contrôleur LTMR est prêt à être initialisé une fois que l’installation matérielle est terminée. Pour initialiser le contrôleur LTMR :
-
Vérifiez que la commande de contrôle du moteur est OFF
-
Démarrez le contrôleur LTMR
ATTENTION |
|---|
|
INITIALISATION INCORRECTE
Déconnectez l’alimentation du moteur avant
de procéder à l’initialisation du contrôleur LTMR.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Ni le contrôleur LTMR, ni le module d’extension LTME ne nécessitent une configuration matérielle supplémentaire (par exemple, pour régler des cadrans ou des commutateurs DIP) pour leur initialisation. Une fois mis sous tension pour la première fois, le contrôleur LTMR passe en état initial et est prêt pour la mise en service.
Outils de configuration
Identifiez la source de contrôle de la configuration, ainsi que l’outil de configuration, avant de configurer les paramètres. Le contrôleur LTMR et le module d’extension LTME peuvent être configurés localement, via un système HMI, ou à distance via la connexion réseau.
La mise en service du contrôleur LTMR peut s’effectuer grâce à :
-
Une unité de contrôle opérateur LTMCU
-
Un PC exécutant SoMove avec TeSys T DTM
-
Un automate connecté au contrôleur LTMR via le port réseau
Les paramètres suivants identifient la source de contrôle de la configuration :
|
Paramètre |
Permet d’utiliser cet outil |
Réglage usine |
|---|---|---|
|
Configuration - par clavier HMI |
Unité de contrôle opérateur TeSys T LTMCU |
Activé |
|
Configuration - par logiciel PC |
PC exécutant SoMove avec TeSys T DTM |
Activé |
|
Configuration - par port réseau |
Port réseau (PLC ou PC exécutant SoMove avec TeSys T DTM) |
Activé |
Cette section décrit la mise en service réalisée à l’aide de l’unité de contrôle opérateur LTMCU ou du logiciel SoMove avec TeSys T DTM..
Processus de mise en service
Le processus de mise en service reste identique, quel que soit l’outil de configuration choisi. Ce processus se compose des étapes suivantes :
|
Etape |
Description |
|---|---|
|
Première mise sous tension |
Le contrôleur LTMR est initialisé et devient prêt pour la configuration des paramètres. |
|
Configuration des réglages requis |
Configurez ces paramètres afin que le contrôleur LTMR quitte son état d’initialisation. Le contrôleur LTMR est prêt à fonctionner. |
|
Configuration des réglages optionnels |
Configurez ces paramètres afin de pouvoir utiliser les fonctions du contrôleur LTMR requises pour l’application. |
|
Vérification matérielle |
Vérifiez le câblage du matériel. |
|
Vérification de la configuration |
Vérifiez que les réglages des paramètres sont corrects. |
ATTENTION