Maintenance préventive
Présentation
Les mesures de protection suivantes doivent être effectuées entre les principales vérifications système, afin de permettre la maintenance de votre système ainsi que sa protection contre les déclenchements logiciels et matériels irrémédiables :
-
l’examen continu des statistiques de fonctionnement ;
-
l’enregistrement des paramètres de configuration du contrôleur LTMR dans un fichier de sauvegarde ;
-
la maintenance de l’environnement du contrôleur LTMR ;
-
l’exécution périodique d’un autotest du contrôleur LTMR ;
-
la vérification de l’horloge interne du contrôleur LTMR pour garantir la précision.
Statistiques
Le contrôleur LTMR collecte les types d’information suivants :
-
Données de tension, de courant, d’alimentation, de température, d’E/S et de déclenchement, en temps réel.
-
Nombre de déclenchements, par type de défaut, survenus depuis la dernière mise sous tension.
-
Historique horodaté de l’état du contrôleur LTMR, qui affiche les mesures de la tension, du courant, de l’alimentation et de la température, au moment où chacun des 5 derniers déclenchements sont survenus.
Utilisez le logiciel SoMove avec TeSys T DTM, une IHM Magelis XBTN410, ou une unité d’opérateur de commande TeSys T LTMCU pour accéder à ces statistiques et les consulter. Analysez ces informations pour déterminer si l’enregistrement actuel des opérations signale un problème.
Paramètres de configuration
En cas de déclenchement irréparable du contrôleur LTMR, vous pouvez rapidement restaurer les paramètres de configuration si vous les avez enregistrés dans un fichier. Lorsque le contrôleur LTMR est configuré pour la première fois (et chaque fois que les paramètres de configuration sont modifiés), utilisez le logiciel SoMove avec TeSys T DTM pour enregistrer les réglages des paramètres dans un fichier.
Pour enregistrer un fichier de configuration :
-
Sélectionnez .
Pour restaurer le fichier de configuration enregistré :
-
Ouvrez le fichier enregistré : Sélectionnez (puis parcourez les fichiers).
-
Téléchargez le fichier de configuration vers le nouveau contrôleur.
-
Sélectionnez .
Environnement
Comme tout autre équipement électronique, le contrôleur LTMR est affecté par son environnement physique. Assurez-vous que l’environnement est convivial en prenant des mesures préventives logiques, notamment :
-
en programmant des examens périodiques des blocs batterie, des fusibles, des blocs prise, des piles, des parasurtenseurs et des alimentations.
-
En gardant propres le contrôleur LTMR, le panneau et tous les équipements. Un flux d’air libre empêchera l’accumulation de poussière, propice aux conditions de court-circuit.
-
En restant vigilant pour éviter le risque de radiations électromagnétiques produites par d’autres équipements. Assurez-vous qu’aucun équipement ne provoque d’interférences électromagnétiques avec le contrôleur LTMR.
Autotest avec le moteur coupé
Exécutez un autotest soit :
-
en maintenant enfoncé le bouton Test/Reset situé sur la face du contrôleur LTMR pendant 3 à 15 secondes
-
Commande des menus via l'affichage du LTMCU
-
En définissant le paramètre de Commande d’autotest (Registre 704.5).
Pour indiquer que l’autotest est en cours, tous les voyants d’état (IHM, alimentation, alarme, annulation, automate programmable) sont allumés et les relais de sortie sont ouverts.
Un autotest peut être exécuté seulement si :
-
Il n’y a pas de déclenchement,
-
Le paramètre d’activation de l’autotest est défini (réglages usine).
Le contrôleur LTMR exécute les vérifications suivantes pendant un autotest :
-
une vérification de chien de garde ;
-
une vérification de la mémoire RAM ;
-
Contrôle de la constante de temps de la mémoire thermique
-
Un test de module d’extension LTME (s’il est connecté à un module d’extension)
-
Un test de communication interne
-
Test voyants : tous les voyants sont éteints, puis chaque voyant s’allume dans l’ordre :
-
Voyant d’activité de communication HMI
-
Voyant d'alimentation
-
Voyant Fallback (repli)
-
Voyant d’activité de communication d’automate
-
-
Test du relais de sortie : ouvre tous les relais
En cas d’échec de l’un des tests, le LTMR signale un déclenchement interne mineur.
En cas de mesure de courant à l’une des étapes de l’autotest, le contrôleur LTMR active immédiatement un Déclenchement d’autotest.
À la fin du test, si aucune erreur n’est détectée, tous les voyants demeurent allumés et les relais de sortie demeurent ouverts jusqu’à ce que le bouton de réinitialisation soit activé ou que l’alimentation soit coupée et rétablie.
Durant l’autotest du contrôleur LTMR, la chaîne « autotest » s’affiche sur l’HMI.
Autotest avec moteur allumé
Exécutez un autotest soit :
-
en maintenant enfoncé le bouton Test/Reset situé sur la face du contrôleur LTMR pendant 3 à 15 secondes
-
Commande des menus via l'affichage du LTMCU
-
En définissant le paramètre de Commande d’autotest (Registre 704.5).
Lorsque le moteur est allumé, le fait d’exécuter un autotest simule un déclenchement thermique qui permet de vérifier si la sortie logique O.4 fonctionne correctement. Cela déclenche un déclenchement de surcharge thermique.
Pendant un autotest, le contrôleur LTMR définit le paramètre de Commande d’autotest sur 1. À la fin de l’autotest, ce paramètre est réinitialisé à 0.
Horloge interne
Pour garantir un enregistrement précis des déclenchements, assurez-vous de maintenir l'horloge interne du contrôleur LTMR. L’horodatage du contrôleur LTMR marque tous les défauts, à l’aide de la valeur stockée dans le paramètre Date et heure.
La précision de l’horloge interne est de +/- 1 seconde par heure. Si l’alimentation est appliquée en continu pendant un an, la précision de l’horloge interne est de +/- 30 minutes par an.
Si l’alimentation est désactivée pendant 30 minutes ou moins, le contrôleur LTMR conserve ses paramètres d’horloge interne, avec une précision de +/- 2 minutes.
Si l’alimentation est désactivée pendant plus de 30 minutes, le contrôleur LTMR réinitialise son horloge interne à l’heure où l’alimentation a été coupée.