DOCA0128FR-02

Rail DIN

Rail de montage en acier conçu selon les normes DIN (généralement de 35 mm de largeur). Il permet une meilleure fixation des équipements électriques IEC, notamment du module d’extension et du contrôleur LTMR. Son système d’enclenchement s’oppose aux montages à vis sur panneau de commande qui requièrent de percer et de tarauder des trous.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?