DOCA0128FR-02

Schémas de câblage

Présentation

Les schémas de câblage du contrôleur LTMR en mode de fonctionnement peuvent être au format IEC ou NEMA.

DANGER
RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Mettez l'équipement hors tension avant toute opération.
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DESTRUCTION DES ENTRÉES LOGIQUES
  • Raccordez les entrées du contrôleur LTMR en utilisant les trois bornes communes (C) connectées à la tension de contrôle A1 via un filtre interne.
  • Ne connectez pas la borne (C) commune aux entrées de tension de contrôle A1 ou A2.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?