DOCA0128FR-02

Maintenance

Vue d’ensemble

Cette section décrit les fonctions de maintenance et d’auto-diagnostic du contrôleur LTMR et du module d’extension.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’APPAREIL
L’application de ce produit nécessite des compétences en conception et programmation de systèmes de contrôle. Seules les personnes ayant acquis ces compétences doivent être autorisées à programmer, installer, modifier et à appliquer ce produit. Respectez la réglementation locale et nationale en matière de sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?