Détection des problèmes
Présentation
Le contrôleur LTMR et le module d’extension effectuent des autodiagnostics au démarrage et pendant le fonctionnement.
Les problèmes avec le contrôleur LTMR ou le module d’extension peuvent être détectés à l’aide :
-
des voyants Alarm et Power situés sur le contrôleur LTMR
-
des voyants d’entrée et Power sur le module d’extension
-
Écran LCD de l’unité IHM Magelis XBTN410 ou une unité de contrôle opérateur TeSys T LTMCU connectée au port IHM du contrôleur LTMR, ou
-
SoMove avec TeSys T DTM exécuté sur un PC connecté au port HMI du contrôleur LTMR
Voyants des équipements
Les voyants situés sur le contrôleur LTMR et le module d’extension indiquent les problèmes suivants :
|
Voyant LTMR |
Voyant LTME |
Problème |
||
|---|---|---|---|---|
|
Puissance |
Alarme |
Alarme PLC |
Puissance |
|
|
Désactivé |
Rouge fixe |
- |
- |
Déclenchement interne |
|
Activé |
Rouge fixe |
- |
- |
Déclenchement de protection |
|
Activé |
Rouge clignotant (2 fois par seconde) |
- |
- |
Alarme de protection |
|
Activé |
Rouge clignotant (5 fois par seconde) |
- |
- |
Délestage ou cycle rapide |
|
Activé |
- |
- |
Rouge fixe |
Déclenchement interne |
Système HMI Magelis XBT
L’IHM Magelis XBTN410 affiche automatiquement des informations sur un déclenchement ou une alarme, notamment sur les alarmes et déclenchements d’autodiagnostic du contrôleur LTMR.
Pour plus d’informations sur l’affichage des déclenchements et des alarmes en utilisant l’IHM dans une configuration Un à plusieurs, consultez la section Gestion des déclenchements dans le document TeSys T LTMR - Contrôleur de gestion des moteurs - Guide de l’utilisateur.
Unité de contrôle opérateur LTMCU
L’unité de contrôle opérateur TeSys T LTMCU affiche automatiquement des informations sur un déclenchement ou une alarme.
Pour plus d’informations, consultez la rubrique Affichage des déclenchements et des alarmes dans le document TeSys T LTMCU - Unité de contrôle opérateur - Guide de l’utilisateur.
SoMove avec le TeSys T DTM
Le logiciel SoMove avec TeSys T DTM affiche un tableau visuel des déclenchements et alarmes actifs, notamment les déclenchements et alarmes d'autodiagnostic du contrôleur LTMR, lorsque ces déclenchements surviennent.
Pour plus d’informations sur l’affichage des déclenchements et alarmes actifs, consultez l’Aide en ligne du conteneur TeSys T DTM pour SoMove FDT.