Vérification du câblage du système
Présentation
Une fois tous les paramètres requis et optionnels configurés, vérifiez le câblage de votre système, qui peut inclure :
-
Câblage d’alimentation du moteur
-
Câblage du contrôleur LTMR
-
Câblage du transformateur de courant externe
-
Câblage de diagnostic
-
Câblage I/O
Câblage d’alimentation du moteur
Pour vérifier le câblage de l’alimentation du moteur, contrôlez les éléments suivants :
|
Elément à contrôler |
Action |
|---|---|
|
Plaque d’identification du moteur |
Vérifiez que le moteur génère un courant et une tension compris dans les plages acceptées par le contrôleur LTMR. |
|
Schéma de câblage d’alimentation |
Vérifiez visuellement que le câblage réel correspond à ce qui est décrit sur le schéma de câblage de l’alimentation. |
|
Liste des déclenchements et des alarmes dans SoMove avec le TeSys T DTM ou l'affichage LCD de l’IHM |
Recherchez les alarmes ou les déclenchements suivants :
|
|
La liste de tous les paramètres ou des paramètres en lecture seule dans le logiciel SoMove avec TeSys T DTM ou sur l’affichage déroulant de l’unité HMI. |
Recherchez des valeurs inhabituelles pour les paramètres suivants :
|
Câblage du circuit de contrôle
Pour vérifier le câblage du circuit de contrôle, contrôlez les éléments suivants :
|
Elément à contrôler |
Action |
|---|---|
|
Schéma de câblage de contrôle |
Vérifiez visuellement que le câblage réel correspond à ce qui est décrit sur le schéma de câblage du contrôle. |
|
Voyant Power du contrôleur LTMR |
Si le voyant est éteint, il est possible que le contrôleur LTMR ne reçoive aucune alimentation. |
|
Voyant HMI du contrôleur LTMR |
Si le voyant est éteint, il est possible que le contrôleur LTMR ne communique pas avec le LTMCU ou le PC running SoMove |
|
Voyant Power du module d’extension LTME |
Si le voyant est éteint, il est possible que le module d’extension LTME ne reçoive aucune alimentation. |
Câblage du transformateur de courant
Vérifiez le câblage du transformateur de courant de charge et, si l’application inclut des transformateurs de courant de charge externes, vérifiez également les éléments suivants :
|
Elément à contrôler |
Action |
|---|---|
|
Schéma de câblage du TC externe |
Vérifiez visuellement que le câblage réel correspond à ce qui est décrit sur le schéma de câblage. |
|
Le réglage des paramètres TC charge suivants à l’aide du logiciel SoMove avec TeSys T DTM :
|
Vérifiez que le paramètre TC charge - rapport, ou la combinaison des paramètres TC charge - primaire et TC charge - secondaire, correspond au rapport TC de charge souhaité. Vérifiez visuellement que le paramètre TC charge - nombre de passages correspond au nombre de passages du câblage à travers les ouvertures du TC intégré au contrôleur LTMR. |
|
Le réglage des paramètres de moteur de charge suivants à l’aide du logiciel SoMove avec TeSys T DTM :
|
Vérifiez visuellement que le moteur et le contrôleur LTMR sont câblés conformément au nombre de phases défini dans le paramètre Moteur - nombre de phases. |
|
Le réglage du paramètre de moteur de charge ci-dessous en utilisant SoMove avec TeSys T DTM ou l’écran LCD de l’unité HMI :
|
Dans le cas d’un moteur triphasé, vérifiez visuellement que la séquence de câblage de phases correspond au réglage du paramètre Moteur - séquence des phases. |
Câblage de diagnostic
Vérifiez le câblage de tout capteur de température du moteur ou de tout transformateur de courant à la terre externe, si l’application comporte ces dispositifs, en examinant les éléments suivants :
|
Elément à contrôler |
Action |
|---|---|
|
Le schéma de câblage |
Vérifiez visuellement que le câblage réel correspond à ce qui est décrit sur le schéma de câblage. |
|
Spécifications du TC de terre externe - et - Le réglage des paramètres TC de fuite suivants à l’aide du logiciel SoMove avec TeSys T DTM :
|
Vérifiez que la combinaison des paramètres TC terre - primaire et TC terre - secondaire correspond au rapport TC terre souhaité. |
|
Spécifications du capteur de température du moteur - et - Le réglage du paramètre suivant en utilisant le logiciel SoMove avec TeSys T DTM ou l’écran LCD de l’unité HMI :
|
Vérifiez que le capteur de température du moteur utilisé correspond au type de capteur défini dans le paramètre Capteur température moteur. |
Câblage des E/S
Vérifiez le câblage de toutes les connexions I/O en examinant les éléments suivants :
|
Elément à contrôler |
Action |
|---|---|
|
Le schéma de câblage |
Vérifiez visuellement que le câblage réel correspond à ce qui est décrit sur le schéma de câblage. |
|
Les touches AUX1 (Run 1), AUX2 (Run 2) et Stop de l’unité HMI - et - Le réglage du paramètre suivant en utilisant SoMove avec TeSys T DTM ou l’écran LCD de l’unité HMI :
|
Vérifiez que chaque commande exécute la fonction de démarrage ou d’arrêt souhaitée, lorsque le contrôle s’effectue via le bornier ou le port de l’HMI. |
|
Touche Reset de l’unité HMI - et - Le réglage du paramètre suivant en utilisant le logiciel SoMove avec TeSys T DTM ou l’écran LCD de l’unité HMI :
|
Vérifiez que l’HMI peut commander un réarmement manuel en cas de déclenchement, lorsque le contrôle est défini sur le mode manuel. |
|
Automate (PLC), si le contrôleur LTMR est connecté à un réseau - et - Le réglage du paramètre suivant en utilisant SoMove avec TeSys T DTM ou l’écran LCD de l’unité HMI :
|
Vérifiez que l’automate (PLC) peut commander les fonctions souhaitées de démarrage, d’arrêt et de réarmement à distance. |