DOCA0128FR-02

Paramètres requis et optionnels

Introduction

En plus des paramètres requis, vous pouvez configurer des paramètres facultatifs, lors du premier démarrage ou ultérieurement.

Dans l’HMI du LTMCU

Dans l’HMI LTMCU, les paramètres requis et optionnels se trouvent dans les cinq sous-menus du Menu.

Dans SoMove avec TeSys T DTM

Dans SoMove avec TeSys T DTM, les paramètres requis et optionnels sont des éléments de l’arborescence dans l’onglet Liste des paramètres.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?