DOCA0128FR-02

Dimensions

Vue d’ensemble

Cette section présente les dimensions du contrôleur LTMR et du module d’extension LTME, ainsi que l’espace à prévoir autour des deux appareils. Les dimensions, fournies en millimètres et en pouces, s’appliquent à tous les modèles LTMR et LTME.

Dimensions du contrôleur LTMR

NOTE: la hauteur du contrôleur peut être plus élevée avec d’autres bornes de branchement.

Dimensions du module d’extension LTME

Dégagement à prévoir

Pour la compatibilité électromagnétique (CEM), il est recommandé d’installer un contacteur à une distance de plus de 5 cm (1,97 in.) du contrôleur LTMR et du module d’extension LTME.

La température ambiante maximale pour le contrôleur dépend du dégagement autour de celui-ci. Ces valeurs sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?