Première mise sous tension
Vue d’ensemble
Première mise sous tension décrit l’opération consistant à faire circuler le courant dans :
-
un nouveau contrôleur LTMR ou
-
un contrôleur LTMR qui a été mis en service précédemment, mais dont les paramètres ont été rétablis sur leurs réglages usine, suite à :
-
l’exécution de la commande Effacement - général ou
-
une mise à niveau logicielle
-
Lors de la première mise sous tension, le contrôleur LTMR se trouve à l’état verrouillé et non configuré (l’état « initialisation ») et le paramètre Contrôleur - configuration système requise est activé. Le contrôleur LTMR quitte cet état uniquement après la configuration de certains paramètres (les paramètres « requis »).
Une fois la mise en service effectuée, le contrôleur LTMR n’est plus verrouillé et est prêt à fonctionner. Pour plus d’informations sur les état de fonctionnement, consultez le document TeSys T LTMR - Contrôleur de gestion de moteur - Guide utilisateur.
Première mise sous tension avec l’unité LTMCU
LTMCULors de l’utilisation d’une unité de contrôle opérateur, la configuration des paramètres dans permet de désactiver le paramètre Contrôleur - configuration système requise et d’amener le contrôleur LTMR à quitter l’état d’initialisation.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur OK.
Cliquez sur Yes pour enregistrer la configuration.
Une fois la configuration enregistrée, le menu First Setup ne s’affiche plus.
Pour accéder à nouveau à ce menu de première configuration, envoyez une commande Clear All au produit.
Pour plus d’informations, consultez le document TeSys T LTMCU - Unité de contrôle opérateur - Guide utilisateur.
Première mise sous tension avec l’unité SoMove avec TeSys T DTM
En cas d’utilisation de SoMove avec TeSys T DTM pour définir tous les paramètres, à la première mise sous tension du contrôleur LTMR, le paramètre contrôleur - configuration système requise est activé et peut être effacé de deux façons :
-
En mode déconnecté, en cliquant sur pour télécharger les fichiers de configuration
-
En mode connecté, en cliquant sur une fois tous les paramètres définis
Les deux commandes sortent le contrôleur LTMR de l’état d’initialisation.