DOCA0128FR-02

Paramètres du courant pleine charge (FLC - Full Load Current)

Définition du courant pleine charge (FLC)

Le courant de pleine charge (FLC) représente le courant de pleine charge réel du moteur étant protégé par le contrôleur LTMR. Le courant FLC est une caractéristique du moteur, que l’on peut trouver sur la plaque du moteur.

De nombreux paramètres de protection sont définis comme des multiples de la valeur du courant FLC.

Le courant FLC peut être défini du courant de pleine charge minimal (FLCmin) au courant de pleine charge maximal (FLCmax).

Des exemples de réglage du courant FLC sont détaillés ci-dessous.

Autres définitions

TC charge - rapport = TC charge - primaire / (TC charge - secondaire * Passages)

Courant - maximum du capteur = Courant - plage maximum * TC charge - rapport

La plage de courant maximum est indiquée sur la référence commerciale du contrôleur LTMR. Elle est stockée en unités de 0,1 A et peut avoir l’une des valeurs suivantes : 8,0 ; 27,0 ou 100,0 A

Le courant de coupure du contacteur est stocké en unités de 0,1 A et est défini par l’utilisateur entre 1,0 et 1000,0 A .

Le courant pleine charge maximum (FLCmax) correspond à la valeur la plus basse entre le courant maximum du capteur et le courant de coupure du contacteur.

FLCmin = Courant maximum du capteur / 20 (valeur arrondie au centième d’ampère le plus proche.) Le courant pleine charge minimum (FLCmin) est stocké en interne en unités de 0,01 A.

NOTE:
  • La modification du courant de coupure du contacteur et/ou du TC charge - rapport modifie la valeur du courant FLC.

  • Ne définissez pas de valeur FLC inférieure à la valeur FLCmin.

Conversion d’ampères en paramètres FLC

Les valeurs FLC sont stockées sous la forme d’un pourcentage de FLCmax

FLC (en %) = FLC (en A) / FLCmax

NOTE: Les valeurs FLC doivent être exprimées en pourcentage de la valeur FLCmax (résolution de 1 %). Si vous entrez une valeur non autorisée, le contrôleur LTMR l’arrondit à la valeur autorisée la plus proche. Par exemple, sur une unité de 0,4 à 8 A, la valeur entre les FLC est de 0,08 A. Si vous définissez une valeur FLC de 0,43 A, le contrôleur LTMR l’arrondit à 0,4 A.

Exemple 1 (sans TC externe)

Données :

  • FLC (en A) = 0,43 A

  • Courant plage maximum = 8,0 A

  • TC charge primaire = 1

  • TC charge secondaire = 1

  • Passages = 1

  • Contacteur courant de coupure = 810,0 A

Paramètres calculés sur la base d’un passage :

  • TC charge - rapport = TC charge - primaire / (TC charge - secondaire * Passages) = 1 / (1 * 1) = 1,0

  • Courant - maximum du capteur = Courant - plage maximum * TC charge - rapport = 8,0 * 1,0 = 8,0 A

  • FLCmax = min. (Courant - maximum du capteur, Contacteur - courant de coupure) = min. (8,0 ; 810,0) = 8,0 A

  • FLCmin = Courant - maximum du capteur / 20 = 8,0 / 20 = 0,40 A

  • FLC (in %) = FLC (en A) / FLCmax = 0,43 / 8,0 = 5 %

Exemple 2 (sans TC externe, plusieurs passages)

Données :

  • FLC (en A) = 0,43 A

  • Courant plage maximum = 8,0 A

  • TC charge primaire = 1

  • TC charge secondaire = 1

  • Passages = 5

  • Contacteur courant de coupure = 810,0 A

Paramètres calculés sur la base de cinq passages :

  • TC charge - rapport = TC charge - primaire / (TC charge - secondaire * Passages) = 1 / (1 * 5) = 0,2

  • Courant - maximum du capteur = Courant - plage maximum * TC charge - rapport = 8,0 * 0,2 = 1,6 A

  • FLCmax = min. (Courant - maximum du capteur, Contacteur - courant de coupure) = min. (1,6 ; 810,0) = 1,6 A

  • FLCmin = Courant - maximum du capteur / 20 = 1,6 / 20 = 0,08 A

  • FLC (in %) = FLC (en A) / FLCmax = 0,43 / 1,6 = 27 %

Exemple 3 (TC externes, courant de coupure du contacteur réduit)

Données :

  • FLC (en A) = 135 A

  • Courant plage maximum = 8,0 A

  • TC charge primaire = 200

  • TC charge secondaire = 1

  • Passages = 1

  • Contacteur - courant de coupure = 150,0 A

Paramètres calculés sur la base d’un passage :

  • TC charge - rapport = TC charge - primaire / (TC charge - secondaire * Passages) = 200 / (1 * 1) = 200.0

  • Courant - maximum du capteur = Courant - plage maximum * TC charge - rapport = 8,0 * 200,0 = 1 600,0 A

  • FLCmax = min. (Courant - maximum du capteur, Contacteur - courant de coupure) = min. (1600,0 ; 150,0) = 150,0 A

  • FLCmin = Courant - maximum du capteur / 20 = 1 600,0 / 20 = 80,0 A

  • FLC (in %) = FLC (en A) / FLCmax = 135 / 150,0 = 90 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?