Diagramas de cableado con formato IEC
Descripción general
En esta sección se incluyen los diagramas de cableado correspondientes a los cinco modos de funcionamiento preconfigurados:
|
Sobrecarga |
Supervisión de la carga del motor cuando el control de la carga del motor (arranque/parada) se realiza a través de un mecanismo distinto al controlador. |
|
Independiente |
Aplicaciones de arranque del motor a plena tensión en la línea con un sentido de marcha |
|
2 sentidos de marcha |
Aplicaciones de arranque del motor a plena tensión en la línea con 2 sentidos de marcha |
|
Dos tiempos |
Aplicaciones de arranque del motor de tensión reducida:
|
|
Dos velocidades |
Aplicaciones de motor de dos velocidades:
|
Se describe individualmente cada aplicación con:
|
Un diagrama de aplicación completo (incluidos la potencia y el control) |
Control de bornero de conexión de 3 hilos (impulso) |
|
Tres diagramas parciales (variantes de cableado de entrada lógica de control) |
Control de bornero de conexión de 2 hilos (mantenido) |
|
Control de bornero de conexión de 3 hilos (impulso) con control de red seleccionable |
|
|
Control de bornero de conexión de 2 hilos (mantenido) con control de red seleccionable |