Comprobación del cableado del sistema
Descripción general
Una vez configurados todos los parámetros necesarios y opcionales, asegúrese de comprobar el cableado del sistema. Este proceso puede incluir:
-
Cableado de fuerza del motor
-
cableado del controlador LTMR
-
Cableado del transformador de corriente externa
-
Cableado de diagnóstico
-
Cableado de I/O
Cableado de fuerza del motor
Para comprobar el cableado de fuerza del motor, siga estos pasos:
|
Examine... |
Acción |
|---|---|
|
La placa de características del motor |
Confirme que el motor genera corriente y tensión dentro de los intervalos del controlador LTMR. |
|
El diagrama del cableado de fuerza |
Confirme visualmente que el cableado de fuerza real se corresponde con el previsto, como se describe en el diagrama del cableado de fuerza. |
|
La lista de disparos y alarmas de SoMove con la pantalla TeSys T DTM o la pantalla LCD del dispositivo HMI |
Busque los siguientes disparos o alarmas:
|
|
La lista de todos los parámetros, o de los de sólo lectura de SoMove con el TeSys T DTM o la pantalla HMI desplazable del dispositivo HMI |
Busque valores inesperados en los siguientes parámetros:
|
Cableado del circuito de control
Para comprobar el cableado del circuito de control, siga estos pasos:
|
Examine... |
Acción |
|---|---|
|
El diagrama del cableado de control |
Confirme visualmente que el cableado de control real se corresponde con el previsto, como se describe en el diagrama del cableado de control. |
|
El LED de encendido del controlador LTMR |
Si el LED está apagado, es posible que el controlador LTMR no esté recibiendo alimentación. |
|
El LED HMI del controlador LTMR |
Si el LED está apagado, es posible que el controlador LTMR no se esté comunicando con LTMCU o el PC running SoMove. |
|
El LED de encendido del módulo de expansión LTME |
Si el LED está apagado, es posible que el módulo de expansión LTME no esté recibiendo alimentación. |
Cableado del transformador de corriente
Compruebe el cableado del transformador de corriente de carga y, si la aplicación incluye transformadores de corriente de carga externa, compruebe también ese cableado prestando atención a lo siguiente:
|
Examine... |
Acción |
|---|---|
|
El diagrama de cableado del transformador de corriente externa |
Confirme visualmente que el cableado real se corresponde con el previsto, como se describe en el diagrama de cableado. |
|
Los siguientes parámetros de CT de carga, mediante SoMove con el TeSys T DTM:
|
Confirme que el parámetro CT de carga-relación, o la combinación de los parámetros CT de carga-primario y CT de carga-secundario reflejan de forma precisa la relación del CT de carga prevista. Confirme visualmente que el parámetro CT de carga-múltiples pasos refleja de forma precisa el número de pasos que realiza el cableado a través de las ventanas de CT integradas del controlador LTMR. |
|
Los siguientes ajustes de parámetros de motor de carga, mediante SoMove con el TeSys T DTM:
|
Confirme visualmente que el motor y el controlador LTMR están cableados de acuerdo con el número de fases fijado en el parámetro Motor-fases. |
|
El siguiente ajuste de parámetro del motor de carga, mediante el SoMove con el TeSys T DTM o la pantalla LCD del dispositivo HMI:
|
Si el motor es un motor trifásico, compruebe visualmente que la secuencia de fases de cableado se corresponda con el ajuste del parámetro Motor-secuencia de fases. |
Cableado de diagnóstico
Compruebe el cableado de cualquier dispositivo sensor de temperatura del motor o sensor de corriente de tierra externa, si la aplicación incluye tales dispositivos, prestando atención a lo siguiente:
|
Examine... |
Acción |
|---|---|
|
El diagrama de cableado |
Confirme visualmente que el cableado real se corresponde con el previsto, como se describe en el diagrama de cableado. |
|
Las especificaciones del CT de tierra externa - y - Los siguientes parámetros de CT de tierra, mediante SoMove con el TeSys T DTM:
|
Confirme que la combinación de los parámetros CT de tierra-primario y CT de tierra-secundario refleja de forma precisa la relación de CT de tierra prevista. |
|
Las especificaciones del sensor de temperatura del motor - y - El siguiente ajuste de parámetro, mediante el SoMove con el TeSys T DTM o la pantalla LCD del dispositivo HMI:
|
Confirme que el sensor de temperatura del motor utilizado es del mismo tipo que el definido en el parámetro Motor-sensor de temperatura. |
Cableado de E/S
Verifique el cableado de las conexiones de I/O comprobando lo siguiente:
|
Examine... |
Acción |
|---|---|
|
El diagrama de cableado |
Confirme visualmente que el cableado real se corresponde con el previsto, como se describe en el diagrama de cableado. |
|
Los botones AUX1 (Marcha 1), AUX2 (Marcha 2) y de Paro en el dispositivo HMI - y - El siguiente ajuste de parámetro, mediante el SoMove con el TeSys T DTM o la pantalla LCD del dispositivo HMI:
|
Confirme que cada comando realiza la función de arranque o parada prevista, cuando el control tiene lugar a través del bornero de conexión o el puerto HMI. |
|
El botón de rearme del dispositivo HMI - y - El siguiente ajuste de parámetro, mediante el SoMove con el TeSys T DTM o la pantalla LCD del dispositivo HMI:
|
Confirme que el dispositivo HMI pueda enviar un comando restablecimiento de disparo manual cuando el control se haya configuradocomo manual. |
|
El PLC, si el controlador LTMR está conectado a una red - y - El siguiente ajuste de parámetro, mediante el SoMove con el TeSys T DTM o la pantalla LCD del dispositivo HMI:
|
Confirme que el PLC pueda ordenar las funciones de arranque, parada y rearme a distancia previstas. |