Cableado - Sensores de corriente de tierra
Instalación del sensor de corriente de tierra
El siguiente diagrama muestra una instalación típica del controlador LTMR utilizando un sensor de corriente de tierra (GFCT):
Los GFCTs se especifican con una relación de transformación. La relación del GFCT es la relación de la corriente de disparo de tierra detectada con la corriente de salida.
Para permitir que el controlador mida correctamente la corriente de disparo a tierra que circula realmente en el circuito, ajuste los siguientes parámetros:
-
CT de tierra-primario (el primer número de la relación del GFCT)
-
CT de tierra-secundario (el segundo número de la relación del GFCT)
Para obtener una descripción de las características del GFCT, consulte la publicación TeSys T LTMR Controlador de gestión de motores - Guía del usuario.
Cableado del sensor de corriente de tierra
El sensor de corriente de tierra externo (GFCT) debe conectarse a los terminales Z1 y Z2 del controlador LTMR y utilizando un cable de par trenzado apantallado. El apantallamiento se debe conectar a tierra en ambos extremos con las conexiones más cortas posibles.