DOCA0128ES-02

Esquemas eléctricos

Descripción general

Los diagramas de cableado del modo de funcionamiento LTMR se pueden dibujar de acuerdo con el estándar IEC o el estándar NEMA.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación de este equipo antes de trabajar en él.
  • Utilice el equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
PELIGRO DE DESTRUCCIÓN DE LAS ENTRADAS LÓGICAS
  • Conecte las entradas del controlador LTMR con los tres terminales comunes (C) conectados a la tensión de control A1 a través de un filtro interno.
  • No conecte el terminal común (C) a las entradas de tensión de control A1 o A2.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?