Schemi di cablaggio formato IEC
Panoramica
Questo capitolo contiene gi schemi di cablaggio corrispondenti ai cinque modi operativi preconfigurati:
|
Sovraccarico |
Monitoraggio del carico motore: il controllo (avviamento/arresto) del carico motore è eseguito da un meccanismo diverso dal controller |
|
Indipendente |
Applicazioni di avviamento motore diretto in linea, senza riduzione della tensione, a un senso di marcia |
|
Due sensi di marcia |
Applicazioni di avviamento motore diretto in linea, senza riduzione della tensione, a due sensi di marcia |
|
Due passi |
Applicazioni di avviamento motore a tensione ridotta, comprese:
|
|
Due velocità |
Applicazioni a due velocità per motori tipo:
|
Ogni applicazione è descritta individualmente con:
|
Uno schema di applicazione completo (alimentazione e controllo inclusi) |
Controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) |
|
Tre schemi parziali (varianti di cablaggio del controllo ingresso logico) |
Controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) |
|
Controllo da morsettiera a 3 fili (a impulsi) con opzione controllo di rete |
|
|
Controllo da morsettiera a 2 fili (automantenuto) con opzione controllo di rete |