Cableado - Salidas lógicas
Descripción general
Las cuatro salidas lógicas del controlador LTMR son salidas de relé. Las salidas de relé controlan el motor supervisado por el controlador LTMR.
Las cuatro salidas del controlador LTMR son:
-
Tres salidas de relé unipolar/una posición (SPST, NO)
-
Una salida de relé unipolar/una posición (DPST, NC+NO)
Relés de interposición de salida
Cuando una salida controla un contactor, tal vez sea necesario utilizar un relé de interposición; todo depende de la tensión de la bobina y la potencia requerida por el contactor empleado.
Las características de las salidas lógicas del controlador LTMR son:
-
Tensión de aislamiento nominal: 300 V
-
Carga térmica nominal AC: 250 V CA/5 A
-
Carga térmica nominal DC: 30 V CC/5 A
-
Clase 15 AC: 480 VA, 500.000 operaciones, Ie máx. = 2 A
-
Clase 13 DC: 30 W, 500.000 operaciones, Ie máx = 1,25 A
Si la salida lógica del controlador LTMR no puede controlar directamente el contactor, será necesario utilizar un relé de interposición.
El módulo de protección es imprescindible en los relés de interposición a fin de suprimir los transitorios de tensión.
Contactores recomendados
En las tablas del apéndice, donde se muestran las referencias y características de los contactores Schneider Electric, se especifica la necesidad de utilizar o no un relé de interposición . Consulte el apartado sobre contactores recomendados de la publicación TeSys T LTMR - Controlador de gestión de motores - Guía del usuario.