DOCA0128ES-02

Parámetros configurables

Descripción general

Los parámetros configurables para el controlador LTMR y el módulo de expansión LTME se describen a continuación. La secuencia de configuración de los parámetros depende de la herramienta de configuración utilizada, ya sea un dispositivo HMI o SoMove con TeSys T DTM.

Los parámetros se agrupan de acuerdo con la pestaña lista de parámetros del TeSys T DTM. A fin de ayudarle a encontrar el enlace con las tablas de las variables en el capítulo Acerca del uso, cada parámetro cuenta con su correspondiente número de registro adjunto.

ADVERTENCIA
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN NO DESEADOS
Cuando modifique los parámetros de configuración del controlador LTMR:
  • Tenga especial cuidado si cambia los ajustes de los parámetros cuando el motor está en marcha.
  • Desactive el control de red del controlador LTMR para impedir un funcionamiento y una configuración de los parámetros no deseados.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?