DOCA0128ES-02

Parámetros necesarios y opcionales

Introducción

Además de los parámetros necesarios, configure parámetros opcionales si es necesario en el primer encendido o posteriormente.

En el HMI LTMCU

En el dispositivo HMI LTMCU, los parámetros necesarios y opcionales se encuentran en los cinco submenús del menú.

En SoMove con el TeSys T DTM

En SoMove con el TeSys T DTM , los parámetros necesarios y opcionales se localizan en los elementos de la vista de árbol de la pestaña lista de parámetros.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?