DOCA0128ES-02

Dimensiones

Descripción general

En esta sección se describen las dimensiones del controlador LTMR y del módulo de expansión LTME, así como las dimensiones del área de separación alrededor de estos dispositivos. Las dimensiones se proporcionan en milímetros y pulgadas y se aplican a todos los modelos LTMR y LTME.

Dimensiones del controlador LTMR

NOTA: La altura del controlador puede aumentar cuando se utilizan terminales de cableado alternativos.

Dimensiones del módulo de expansión LTME

Dimensiones del área de separación

Para la EMC (compatibilidad electromagnética), se recomienda montar un contactor a una distancia de más de 5 cm (1.97 in) del controlador LTMR y el módulo de expansión LTME.

La temperatura ambiente nominal máxima del controlador depende de las dimensiones del área de separación. Se muestran en la tabla siguiente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?