DOCA0128ES-02

Sustitución de un controlador LTMR y un módulo de expansión LTME

Descripción general

Preguntas que deben plantearse antes de sustituir un controlador LTMR o un módulo de expansión LTME:

  • ¿El dispositivo sustituto es del mismo modelo que el original?

  • ¿Se han guardado los parámetros de configuración del controlador LTMR y están disponibles para transferirlos a su sustituto?

Asegúrese de que el motor esté apagado antes de proceder a la sustitución del controlador LTMR o del módulo de expansión LTME.

Sustitución del controlador LTMR

El momento para planear la sustitución de un controlador LTMR es:

  • Cuando se configuran inicialmente los parámetros del controlador LTMR; y

  • Cada vez que posteriormente se vuelve a configurar uno o varios de sus ajustes

Como es posible que no se pueda tener acceso a los valores de configuración cuando se sustituya el controlador LTMR, por ejemplo, en caso de un fallo detectado en el hardware del dispositivo, cree un registro de valores de configuración siempre que realice modificaciones.

Mediante el software SoMove con el TeSys T DTM, todos los parámetros configurados del controlador LTMR, excepto la fecha y la hora, se pueden guardar en un archivo. Una vez guardado, puede utilizar el software SoMove con TeSys T DTM para transferir esos ajustes al controlador LTMR original o su sustituto.

NOTA: Sólo se guardan los parámetros configurados. Los datos históricos no se guardan y, por lo tanto, no se pueden aplicar a un controlador LTMR sustituto.

Si desea obtener información acerca de cómo utilizar el software SoMove para crear, guardar y transferir archivos de configuración de parámetros, consulte la SoMove Lite Online Help (Ayuda en línea de SoMove Lite).

Sustitución del módulo de expansión

Lo más importante al sustituir un módulo de expansión LTME es sustituirlo por otro del mismo modelo, 24 V CC o 110-240 V CA, que el original.

Deshacerse de dispositivos

Tanto el controlador LTMR como el módulo de expansión LTME contienen placas electrónicas que, una vez acabada su vida útil, requieren un tratamiento especial. Cuando se deshaga de un dispositivo, asegúrese de respetar las leyes, normativas y practicas aplicables.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?