Alarmas y disparos de comunicación
Introducción
Las alarmas y disparos de comunicación se gestionan de una manera estándar, igual que otros tipos de alarmas y disparos.
La presencia de un disparo se señaliza mediante distintos indicadores:
-
Estado de los LED:
-
En los controladores LTMR Ethernet: Hay 3 LED dedicados para comunicaciones, 1 LED STS y 2 LEDs LK/ACT, uno para cada conector de puerto de red.
-
En los controladores LTMR Modbus: Hay 1 LED dedicado para comunicaciones, PLC Comm.
-
En los controladores LTMR PROFIBUS DP: Hay 1 LED dedicado para comunicaciones, BF.
-
En los controladores LTMR CANopen: Hay 1 LED dedicado para comunicaciones, Estado.
-
En los controladores LTMR DeviceNet: Hay 1 LED dedicado para comunicaciones, MNS.
-
-
Estado de los relés de salida
-
Alarma
-
Mensaje(s) visualizado(s) en la pantalla HMI
-
Presencia de un código de excepción (como un informe del PLC)
Pérdida de comunicación con el PLC
La pérdida de la comunicación se gestiona como cualquier otro disparo.
El controlador LTMR supervisa la comunicación con el PLC. Mediante un tiempo de inactividad de red ajustable (timeout), la función de vigilancia del controlador LTMR puede informar de una pérdida de red (vigilancia de firmware).
En caso de una pérdida de red, es posible configurar el controlador LTMR para que lleve a cabo determinadas acciones. Estas dependen del modo de control en el que estuviera funcionando el controlador LTMR antes de la pérdida de red.
Si la comunicación entre el PLC y el controlador LTMR se pierde mientras el controlador LTMR se encuentra en el modo de control de red, el controlador LTMR entra en estado de recuperación. Si la comunicación entre el PLC y el controlador LTMR se pierde mientras el controlador LTMR se encuentra en el modo de control local, y luego el modo de control cambia a control de red, el controlador LTMR entra en estado de recuperación.
Si la comunicación entre el PLC y el controlador LTMR se restaura mientras el modo de control está establecido en control de red, el controlador LTMR sale del estado de recuperación. Si el modo de control cambia a control local, el LTMR sale del estado de recuperación, sin importar cuál sea el estado de la comunicación entre el PLC y el controlador.
En la siguiente tabla se definen las acciones disponibles que puede llevar a cabo el controlador LTMR durante una pérdida de comunicación, y que el usuario puede seleccionar al configurar el controlador LTMR.
Acciones contra la pérdida de comunicación de red:
|
Modo de control de salida del controlador LTMR antes de la pérdida de red |
Acciones del LTMR disponibles tras una pérdida de red entre el PLC y el controlador LTMR |
|---|---|
|
Bornero de conexión y control HMI |
Posibilidades de control de disparo y alarma:
|
|
Control de red |
Posibilidades de controla de disparo y alarma:
|
Pérdida de comunicación con el HMI
El controlador LTMR supervisa la comunicación con un dispositivo HMI aprobado. Mediante un tiempo de inactividad de red fijo (timeout), la función de vigilancia del controlador LTMR puede informar de una pérdida de red. En caso de una pérdida de comunicación, es posible configurar el controlador LTMR para que lleve a cabo determinadas acciones. Estas dependen del modo de control en el que estuviera funcionando el controlador LTMR antes de la pérdida de comunicación.
Si la comunicación entre el HMI y el controlador se pierde mientras el controlador LTMR se encuentra en el modo de control HMI, el controlador LTMR entra en estado de recuperación. Si la comunicación entre el HMI y el controlador LTMR se pierde mientras el controlador LTMR no se encuentra en el modo de control HMI, y luego el modo de control cambia a control HMI, el controlador LTMR entra en estado de recuperación.
Si la comunicación entre el HMI y el controlador se restaura mientras el modo de control está establecido en control HMI, el LTMR sale del estado de recuperación. Si el modo de control cambia a Bornero de conexión o Control de red, el LTMR sale del estado de recuperación, sin importar cuál sea el estado de la comunicación entre el HMI y el controlador.
En la siguiente tabla se definen las acciones que el controlador LTMR puede llevar a cabo durante una pérdida de comunicación. Seleccione una de estas acciones al configurar el controlador LTMR.
|
Modo de control de salida del controlador LTMR antes de la pérdida de HMI |
Acciones del controlador LTMR disponibles después de la perdida de HMI del controlador LTMR de HMI |
|---|---|
|
Bornero de conexión y control de red |
Posibilidades de controla de disparo y alarma:
|
|
Control HMI |
Posibilidades de controla de disparo y alarma:
|